This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-5DE-RD:终端设备无线电范围,带5dBm Tx功率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650EMK, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/637642/cc2650em-5xd-rd-end-device-radio-range-with-5dbm-tx-power

部件号:CC2650EM-5DE-RD
主题中讨论的其他部件:CC2650EMKCC2650

您好,

理想情况下, 具有5dBm Tx功率和带JTI Balun的PIFN天线的终端设备无线电范围应该是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很难用您的描述来判断。 根据我的经验,这是一个大约50米长的5 dBm的PIIF天线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用带有JTI平衡变压器参考设计的cc2650,但我认为RF性能不佳, 因为即使我将终端设备放在协调员附近,它也不会立即加入或重新加入网络...我可以在嗅探器中看到信标请求,但设备不会快速发送关联请求或重新加入请求...例如ti cc2650emk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您应该使用频谱分析仪来检查您的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有频谱分析仪,是否有其他方法可以确定问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用SmartRF Studio 7执行每个测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用SMART RF Studio 7 AM可以发送和接收数据包。
    此外,当我将终端设备置于协调员/路由器附近(50 cm)时,设备加入/重新加入网络,但当它被置于远离协调员/路由器的位置(50 cm)时,设备不加入/重新加入网络
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用SmartRF Studio进行测试时,应检查RSSI。 您可以将其与EVM进行比较。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用SMART RF Studio 7进行RSSI比较。

    我的定制设备似乎没有正确接收信号。

    请查找所附图片并告诉我您的意见。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此,您必须检查硬件,尤其是天线部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已附上PCB和原理图视图。

    请分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是硬件专家,所以我无法帮助您检查PCB布局。