This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:使用IAS Zone Zigbee设备形成网络

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/638035/cc2531emk-network-formation-with-ias-zone-zigbee-device

部件号:CC2531EMK

你(们)好

我希望将IAS区域设备(如检测天气门是否关闭的窗口传感器)和运动传感器连接到协调器。

我想知道协调员与这些设备进行通信所涉及的基本步骤。

我的输出应具有终端设备在门打开或关闭时发送的动态数据和/或运动检测。

谢谢!

卡里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的方法是对IAS区域群集进行绑定以使其成为群集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设备已加入网络,已为其分配节点ID。 绑定设备会为我们提供动态数据。
    我还想知道报告配置和区域注册中涉及的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.动态数据是什么意思?
    2.有关报告配置和区域注册,可以参考ZCL规范和Zigbee HA配置文件规范。