This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:能否使用CC2650+CC2592获得2592获得-102dBm的接收灵敏度

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/637333/cc2650-can-we-get--102dbm-receive-sensitivity-use-cc2650-cc2592

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: CC2592,

尊敬的各位:

是否可以使用CC2650+CC2592获得2592获得-102dBm的接收灵敏度? CC2650具有-100dBm接收器灵敏度,CC2592可以提高3dBm,因此是否可以获得-102dBm? 我看到TIDA-CC2650-CC2592-EMK只2592只能获得-100dBm。

谢谢。

Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关 官方测量结果,请访问www.ti.com/.../tidub71.pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。