This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZigBee PRO与Zigbee的兼容性

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/636908/cc2538-zigbee-pro-compatibility-with-zigbee

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我们正在开发具有Zed,ZC,ZR的Zigbee器件。
这看起来ZigbeePro比Zigbee要好。 我的问题是

1) ZigbeePro协调员是否连接到Zigbee设备?

我的目的是,如果我的ZC有Zigbee Pro和Zed,但只有Zigbee,我可以将两者连接起来

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,Z-Stack始终使用ZigbeePro。 你在这里的意思是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    如果我定义“ZIGBEEPRO”,则Z-Stack使用Zigbee Pro,否则它只使用Zigbee。 我发现Zigbee Pro是Zigbee的更新。 在应用程序中,我们可以使用任何一种。 因此,我希望确认设备类型在网络连接和通信方面是否兼容。
    ZigBee Pro具有Zigbee的所有功能和其他功能,我在这里发现了一些不同之处:
    www.rfwireless-world.com/.../zigbee-vs-zigbee-PRO.html

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    在查看Z-Stack项目时,我发现初始仅启用了Zigbee,如果需要ZigbeePro,则定义了"ZIGBEPRO"。
    ZigbeePro具有Zigbee的所有功能和附加功能。
    所以我想知道Zigbee和ZigbeePro设备是否可以连接到同一个网络并进行通信。
    在堆栈中,无需更改任何内容,它适用于ZigBee和Zigbee Pro。

    我在这里发现了一些差异:
    www.rfwireless-world.com/.../zigbee-vs-zigbee-PRO.html

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    如果我想使用ZigbeePro,我必须在项目中定义“ZigBee PRO”。 否则,它只使用Zigbee。 因此我怀疑这两种类型是否可以连接到同一网络并进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种Z-Stack版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zigbee和ZigbeePro之间的规格有一些变化。 如果在同一系统中混合使用它们,则会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    我使用的是"Z-Stack 3.0 (Z-Stack设置)",
    我的主要目的是通过Zigbee Pro启用我的所有设计,同时我还希望允许访问任何其他第三方设备,这些设备可以是Zed或ZR with Zigbee或Zigbee Pro。
    这是否可行?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果第三方设备运行HA配置文件或Zigbee 3.0 ,则必须使用ZigbeePro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen:
    如果第三方设备运行HAprofile或Z-St联络3.0 ,它是否通过保持转向直接连接到我的网络。
    如果是?我如何知道打开或关闭命令或其他命令以访问第三方设备

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果第三方设备与您的Zigbee网络运行相同的配置文件,则连接到您的网络应该没有问题。 ZCL规范中明确定义了开/关或其他命令,如果其声明为HA profile或Zigbee 3.0 ,则设备应遵循规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应,
    如果我发现任何问题,我会再来的。