This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Zigbee开发套件

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/636471/cc2650-development-suite-for-zigbee

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件: Z-stackCC2630

为了选择ZigBee供应商来开发新的产品系列,我想试用CC2650传感器标签和Lauch Pad。

有一个ZStack ZigBee软件堆栈可用于CC2650,但我的问题是我需要IAR来开发我的应用,还是有一些更便宜的替代IAR的产品?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IAR是构建Z-Stack示例的必备条件。 另一种方法是将CC2650用作ZNP,但它需要一个额外的MCU才能作为ZAP运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    它提出了两个问题:

    1. ZNP解决方案的开发环境需要什么?

    2.如果我使用为ZigBee本地配置的CC2630,我是否需要IAR来开发我的应用?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. CC2630有预构建的ZNP十六进制图像,因此您需要XDS110或XDS100v3调试器将ZNP FW下载到CC2630中。 其他开发工具取决于您作为ZAP运行的MCU。
    2.如果要在CC2630上运行Zigbee而不使用ZAP-ZNP,则IAR是必需的。