This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:GBAN CC2530-L节能模式下的Zigbee模块电流消耗- PM3

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/658845/cc2530-gban-cc2530-l-zigbee-module-current-consumption-in-power-saving-mode---pm3

部件号:CC2530
主题: CC2591中讨论的其他部件

我正在使用来自GBAN的GB2530- L模块,其中CC2530处理器是嵌入式的。我们希望将CC2530用作终端设备(或者我们需要在需要时将ZigBee置于休眠状态),它将是电池供电的设备。 为此 ,我们需要GB2530–L模块在大多数时间内以非常低的电流运行。

 

根据CC2530的数据表,在睡眠模式–PM3中,它将消耗0.4uA。 我们尝试了相同的方法,并为PM3配置了CC2530 (根据其数据表的休眠模式),我们看到了6mA的电流消耗(包括GBAN CC2530评估板–GBDEVPB2014)。  单个ZigBee模块(GB2530)在睡眠模式下消耗3mA的电流,远远超过数据表中提到的(0.4uA)。

 

我看到 模块中还嵌入了一个IC CC2591和其他组件(如晶体等)!! 它是否导致此额外电流消耗??? 是否有办法禁用CC2591以将功耗降低到0.4uA?

 

是否有人使用此模块??  

是否有人使用任何其他类似的ZigBee模块?? 在省电模式下,模块的功耗是多少?  

 

请建议将电流消耗降低到所需水平的可能解决方案。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在此模块上运行哪个软件? 您似乎没有正确配置未使用的PIN。 我建议您将未使用的pint配置为三角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我们将其配置为三态,并且电流消耗几乎没有减少。 此外,我们还必须禁用CC2530嵌入的射频范围扩展器,才能查看CC2530的当前功耗。

    我们禁用了它,并在PM3下看到电流消耗高达5uA。


    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    干杯!