This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2650:用于ZigBee的CC2650 LuanchPad

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/659463/rtos-launchxl-cc2650-cc2650-luanchpad-for-zigbee

部件号:LAUNCHTXL-CC2650
在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:TI-RTOS

i 根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_LaunchPad_User%27s_Guide_for_ZigBee ,但Build CC2650LP有许多错误,例如  

我是否可以将 C:\ti\tirtos_simplelink_2_14_03_28\packages\ti\drivers复制到 C:\ti\tirtos_simplelink_2_11_01_09\packages\ti\driversis进程错误?

根据指南,我有两个步骤下载,我是否可以生成一个.hex或.bin使用SmartRF闪存编程器2程序到CC2650?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您应该使用C:\tirtos_simplelink_2_11_01_09\packages\ti\drivers,而不是C:\tirtos_simplelink_2_14_03_28\packages\ti\drivers。