This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2650:在边缘路由器上配置NAT64时出现故障(win10)

Guru**** 2933270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/657530/cc2650-trouble-configuring-nat64-on-edge-router-win10

部件号:CC2650
主题:CC2531中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试遵循指南 (. ),了解如何使用在边缘路由器上运行的NAT64设置cc26xx-web-demo和CC2531 SLIP无线电。

它显示"在对等路由器编辑框中输入您的PC或接入点IPv6地址。" 如何查找此IPv6地址? 我是否应该使用包装程序中的host_ipv6_adDR "bbbbbb::101"? 使用"cat /var/log/6lbr.ip"时看到的唯一输出是bbbbbb::100。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在窗口中打开一个DOS控制台,然后使用ipconfig命令获取桌面的IPv6地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。 我获得了这些地址,并在“对等路由器”中尝试了所有这些地址,但在任何情况下,我都看不到数据进入IBM快速启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还将IP64下的所有选项都设置为"开",具体情况如下 :sunmaysky.blogspot.no/.../running-6lbr-on-cc2538dk-with-enc28j60.html

    如果这很重要,我会使用一个启动板。 我可以在索引页面视图中看到温度和电池电量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将wrapSix作为NAT64服务运行,而不是在6lbr配置中启用IP64。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当然这是我犯的错误。 我应该在“对等路由器”中使用上图中的哪个地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应为fe80::d0a5:ab15:346:a6f9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我已关闭"配置"下的IPv6选项,并在"对等路由器"中输入正确的IPv6地址。 我可以在传感器列表中看到启动板,但在IBM快速启动中仍然看不到它。 是我的路由器未启用IPv6,还是我应该进一步了解什么? 我希望有人指出正确的方向。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在配置页中关闭IP64后,是否在6lbr上运行wrapSix服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我在关闭IP64后重新启动了Launchpad和Raspberry PI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。 我在茄衣上打了一个打字,现在它可以工作了。 感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干杯!