This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:cc2650终端设备TI-RTOS射频调谐

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/656752/rtos-cc2650-cc2650-end-device-ti-rtos-rf-frequency-tune

部件号:CC2650
主题: CC2530中讨论的其他部件

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我使用cc2650作为基于simplelink SampleSwitch的Zigbee终端设备。

当使用最大可用Tx功率在同一批次生产的不同定制PCB中闪存同一项目时, 我看到他们中的40 % 具有非常低的LQI,他们的通信范围低于5米,而另一个Lot的60 % 可以不出任何问题地高达30米。

使用频谱分析器,我发现"坏" PCB的输出频率约 为25 ~ 50kHz (靠近中心通道频率)。

我的问题是:是否有办法调整TI-RTOS中的输出频率? 在CC2530/31中,有可修改的FREQTUNE寄存器,但在cc2650中,我找不到某些东西(即使在Smart RF Studio中也找不到)。

提前感谢您的参与,

Spyros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Spyros,

    RF频率由24 MHz晶体设置,再通过将负载电容器调整为您所使用晶体的正确值来设置。 在CC2650中,负载电容器是内部电容器,并通过CCFG进行调整。 更多详情可在以下网址找到: processors.wiki.ti.com/.../CC13xx_CC26xx_Crystal_Tuning

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Fredrik,我将在我的项目中尝试一下。

    此外,您是否知道如何在Smart RF Studio 7中设置此设置,以便在那里执行测试?

    最佳,
    Spyros