This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:邻居表,CC2530,LqiReq

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/656298/cc2530-neighbor-table-cc2530-lqireq

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

我正在使用ZDO_MgmtLqiReq获取邻居表,但当我断开设备时,设备仍在邻居表中,如何才能从邻居表中仅获取实时设备???? 有什么办法吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种Z-Stack版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我正在使用ZStack 1.2
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用Z-Stack 1.2 并断开设备连接,它将不会从关联表中删除,并且在获取LQI响应时您将一直看到它。 您可以使用Z-Stack 3.0 对其进行测试,该功能启用了子级老化功能,在您断开设备连接一段时间后,它会删除设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    我有什么办法可以控制孩子老化的时间??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以更改Nwk_end_dev_timeout_default来控制它。