This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:是否有有关天线辐射模式的文档?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/654014/cc2650moda-is-there-any-documentation-available-regarding-antenna-radiation-pattern

部件号:CC2650MODA

您好,

我正在查找 CC2650MODA天线辐射模式的任何文档,是否有可用的文档??

他们是否使用具有内部偏置或外部偏置配置的RF前端?

模块的通信范围(距离)是多少?

 如果我们将其用于ZigBee,是否可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从此处: fccid.io/pdf.php

    天线列为广域网7020L246M03,如果您需要此部件的数据表,则需要与制造商Onewave Electronic Co, Ltd.联系,也可以将此设备用于Zigbee。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)此模块的可用时间是多久?
    2)此模块是否有任何购买限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2650MODA使用外部偏置配置。

    //Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以获得此模块的设计文件??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到TI提供CC2650MODA设计文件供公众下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     附e2e.ti.com/.../CC2650MODA_5F00_D02_5F00_DesignFiles.zip CC2650MODA设计文件。

    //Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    酷!