This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538EMK:与MSP430或TivaC连接

Guru**** 2924700 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, MSP430FR5994, CC2538EMK, CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/654984/cc2538emk-interfacing-with-msp430-or-tivac

部件号:CC2538EMK
主题中讨论的其他部件:CC2530MSP430FR5994CC2538Z-stack

您好,

我正在使用ZNP和ZAP协议探索ZigBee网络。 我的ZAP是MSP430FR5994或TM4C123G,我的ZNP是CC2538EMK,它将连接到EM适配器助推器包上。 我已阅读“CC2530 ZigBee-PRO网络处理器示例应用”。

但我有一些顾虑,希望有人能帮我解答。

假设我们使用MSP430,我需要IAR从ZStack 3.0 编译ZNP十六进制文件,然后使用SmartRF编程器软件将该文件闪存到CC2538EMK上。

之后,我假设我可以使用Code Composer Studio通过SPI协议与CC2538EMK连接,从而在MSP430上工作?

要通过MSP430或TivaC与CC2538EMK配合使用,我应该查看哪个API文档?

是否有人获得了与在ZAP上向ZigBee发送数据包相关的样本代码的某些部分,像我这样的新手知道从哪里开始?

感谢您花时间回答我的问题!

加油!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于Z-Stack 3.0 ,只有UART接口可用于CC2538 ZNP。 有关详细信息,请参阅Z-Stack文档文件夹中的Z-Stack ZNP界面Specification.pdf。