This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:通过命令启用CC2530加密功能

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/654774/cc2530-enable-cc2530-encryption-function-by-command

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,

我的客户将CC2530发展为协调员,并已转向批量生产。 他们的一些产品需要加密,而有些则不需要加密。

他们希望使用一个固件在生产线中进行编程,将其设置为加密或不使用UART命令。  

它不希望生产线工人更换软件。 能否实现? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在Z-Stack中rrace secure define并尝试通过UART命令对其进行操作。