This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:如何使用CC2650/CC2630作为2630作为mesh网络?

Guru**** 2597885 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/654290/cc2650-how-do-i-use-cc2650-cc2630-as-mesh-network

部件号:CC2650
主题中讨论的其他部件:CC2630Z-stack

问题1:如何使用CC2650/CC2630作为2630作为mesh网络?

当我在c:\中选中Z-Stack Mesh 1.0 \0或Z-Stack 3.0 \1文件夹时

我在Z-Stack Mesh 1.0 0或Z-Stack 3.0 1中看不到任何CC26XX IAR项目??

仅在Home 1.2 中。2.A:

"C:\ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\HomeAutomation "

只有在这里我才能看到CC26xx项目。

那么,cc26XX上的mesh函数还不是wrok??

----------------------------------

问题2:是否可以使用Z-Stack 3.0 Tm1:

"C:\Texas Instruments \Z-Stack 3.0 .1\projects\ZStack \HomeAutomation\GenericApp"

我可以看到2530DB 2531 2538项目。

所以:

我可以将2538用作协调器,将2530用作路由器/终端设备

构建Mesh网络??

谢谢你。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用CC2650,则只有Z-Stack Home 1.2 .2a提供了相应的示例。 所有TI Z-Stack本机支持mesh网络。 您只能在Zigbee网络中再添加一台Zigbee路由器,默认情况下,该路由器将恢复为mesh。