This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:产品生命周期状态/产品寿命计划

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2591, CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/653797/cc2592-product-lifecycle-status-product-longevity-plan

部件号:CC2592
主题中讨论的其他部件:CC2591CC2530

您好,

我正在计划使用CC2592范围扩展器来替代CC2591 (我在当前设计中使用,最近获得NRND状态)。 因此,我们只想了解一下CC2592芯片的生命周期状态以及TI在未来几年的计划可用性。

这方面的任何资料都将是有帮助的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2592是用于2.4G 802.15 4和BLE应用的最新PA/LNA芯片。 正如我所知,它的使用寿命必须长于CC2591,我没有听到任何关于TI将停止生产CC2592的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI的最新新产品通常需要多少年才能继续生产并可供用户使用。是否为10年,15年或以上?

    谢谢。

    Hur Haider

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    供您参考,CC2530已投入生产约10年。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hur,

    产品生命周期是TI的主要关注领域之一。 我们设计产品和生产线,以延长使用寿命。 我们专注于需要较长产品寿命的市场,只要有客户购买,我们通常会保持产品的生产状态。

    我们认为,对于CC2592,由于越来越多的客户在使用它,因此它仍在大量生产。 该设备将在很长的时间内投入生产。

    如果出于某种原因,您需要TI的官方声明来说明这一点,那么您需要联系您当地的销售办事处,他们将帮助促成此类信函。

    此致,
    /TA