This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:CC2592:CC2530 + CC2592布局回顾

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/653165/cc2592-cc2592-cc2530-cc2592-layout-review

部件号:CC2592
主题: CC2530中讨论的其他部件

你(们)好  

   我使用了TI CC2530+CC2592,2592,使用 了“SmartRF Studio 7”软件演示。输出功率应为 21.1dbm。  使用射频分析仪(信道112405MHz)测试CC2592后的信号时,功率为 17.28dbm。 信道262480MHz),功率为14.66dbm。 为什么功率比预期的小? 这是我们 的示意图,也请回顾一下,非常感谢您的帮助。