This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用CoAP传输数据

Guru**** 1554590 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662387/transfer-data-with-coap

主题中讨论的其他部件:Mio

大家好, 我已经在工作代码中实施了数据,以便在CoAP上读取数据,到目前为止,一切都正常。 现在,我想将这些数据保存在与CoAP兼容的云上。 我是否可以使用cc26xx-web-demo实现此功能? 我有云的URL,如何在代码中实现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 er-example-client.c 来执行此操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以输入云URL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    /* FIXME:对于Cooja,此服务器地址是硬编码的;对于未连接的边界路由器,此服务器地址是本地链路。 */
    #define SERVER_NODE (ipaddr) UIP_ip6addr (ipaddr,0xfe80,0,0,0, 0x0212,0x7402,0x0002,0x0202)/* cooja2 */
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后:#define Server_node "CoAP://[name cloud]:5683"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请您至少研究一下代码。 您应替换"0xfe80,0,0,0,0x0212, 0x7402,0x0002,0x0202",带CoAP服务器的IPv6地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在cc26xx-web-demo文件夹中的CoAP-server.c中,客户端是谁?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC26xx-demo-web中没有CoAP客户端。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,er示例客户端和er示例服务器的功能如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不会自己尝试。 你必须自己测试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai,我有一个问题要问您。 但是CoAP 5683的端口,我是否可以更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以更改它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我更改了它,然后使用cc26xx-web-demo的CoAP,我无法连接到云?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到更改端口导致连接到云失败的关系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道! 现在,我应该为CoAP Client编写一个代码,并添加服务器和密钥库的URL。 我可以在Contiki上添加此信息吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么不呢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道Contiki OS使用Erbium CoAP。 我认为我必须在APPS/ ER-CoAP文件夹中看到的所有CoAP信息。 是否有定义密钥库的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的密钥库是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要创建CoAP-client代码以连接到云服务器。 云为我提供了访问参数和密钥。 是否可以使用Erbium CoAP添加访问密钥?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对此并不熟悉,因此无能为力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否 可以添加简单的URL (例如www.myexample.com),而不是#define服务器的IPv6?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不这么认为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相反,如果我要定义与云连接的新URL,是否可以执行"URI URI URI URI = new URI ("CoAP://[example:5684]")"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai,它定义的服务器节点"static UIP_ipaddr_t server_ipaddr[1];/*包含服务器IP地址*/", UIP_ipaddr_t_server如何在Contiki OS中定义?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是"#define SERVER_NODE (ipaddr) UIP_ip6addr (ipaddr,0xfe80,0,0,0, 0x0212,0x7402,0x0002,0x0202) /*酷斋2 */"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要连接到作为服务器的CoAP云,我是否需要example-server.c代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为在这种情况下您不需要example-server.c代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,为了在coapclient上实现状态温度,我为 温度通道添加了#define batmon-sensor.h和&batmon_sensor。

    还可以吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在CoAP客户端上实施状态温度意味着什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想使用CoAP上的POST方法转发温度状态,我进入了batmon-sensor.h库并添加了& batmon_sensor。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不以这种方式使用CoAP。 我们通常在具有温度读数的设备上实施CoAP服务器,任何需要该信息的应用程序都可以使用CoAP客户端获取数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但通常情况下,是否可以在没有代码服务器的情况下执行此步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用其他协议(如UDP)直接传输数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是由于CoAP响应长度过长导致的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai,我有一个问题要问您。 我应该在Contiki OS上为我的设备实施DTLS库。 我应该引用libcoap或tinyDTLS吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试参考 sunmaysky.blogspot.tw/.../how-to-build-dtls-example-for.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tinyDTLS库,我是否可以在example-client-CoAP上实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我认为没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在6lbr演示中,DTLS CoAP的功能如何?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你必须自己尝试一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我关注您博客上的步骤。 我到达了在VMware上下载tinydtls的步骤,但当我输入sudo make时...我看到致命错误"#include "dtls_config.h"没有这样的文件或目录。

    问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指定您正在讨论的是哪一部分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    i digit:sudo make clean e sudo make target,我看到错误"# include "dtls_config.h" no such file or directore",与我digit sudo ./configure e sudo make on VMware player相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是构建tinydtls-tiny.2有问题吗0.8 ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我构建了file.bin并解决了Contiki文件夹上的问题,这样:

    cd contiki/apps/tinydtls
    sudo autoreconf
    sudo ./configure

    但是,当我对sudo ./configure和make进行数字输入时,我遇到了VMware Player的问题。 我看到SHA2/Makefile找不到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在博客中,我提到“从 sourceforge.net/.../下载tinyDTLS 并将其解压缩到Contiki VMPlayer...中的主文件夹” 你是这样做的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您做得不正确。 它是一个要下载和解压缩的tar文件。 解压后您会看到什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)从网站下载tinyDTLS

    2) sudo tar zxvf tinydtls-tvzbl 0.8 .................2.  

    2)转至文件夹tinydtls-tbl 0.8。2.  

    3)进行./configure和make  

    此时,我会看到"错误:找不到输入文件:SHA2/Makefile.in "  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在InstantContiki中执行此操作?