This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:报警群集

Guru**** 2620335 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/663720/cc2530-alarms-cluster

部件号:CC2530

您好,

我正在尝试使用警报群集,并尝试读取协调员发送的警报计数属性。 我想知道如何读取协调员发送的此属性? 是否有任何功能已经执行此操作? 我非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我记得正确,您的电源配置群集也会添加到端点0x08,对吗? 您应该检查zclSampleLight_Attrs[]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何检查它是否已添加到端点0x08的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道,只是猜测一下,因为TI SampleLight使用8作为端点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了,它被添加到0x08端点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许可以尝试检查监视窗口中的zclSampleLight_NumAttributes,以查看它是否与zclSampleLight_Attrs[]中列出的属性数相匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我19岁了。 但我只执行以下操作。

    ZCL_CLUST_ID_GEN_BASIC
    ZCL_CLUST_ID_GEN_IDENID
    ZCL_CLUST_ID_GEN_ON_OFF
    ZCL_CLUST_ID_GEN_Groups
    ZCL_CLUST_ID_GEN_Scenes
    ZCL_CLUST_ID_CLUSINS_WINDOW_CSTRELESS_LACH_CLUSCLUS
    ZCL_CLUST_ID_GEN_POWER_CFG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试检查IAR监视窗口中的zclSampleLight_Attrs[],查看其中是否有电池剩余百分比属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以随时在IAR中暂停应用程序,并添加zclSampleLight_Attrs以查看窗口以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我编辑了上一个帖子。 我看不到电源属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够在IAR中随时暂停应用程序,并添加zclSampleLight_Attrs来查看窗口以进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实在IAR中暂停了应用程序,并添加了zclSampleLight_Attrs来查看窗口以进行检查。 我看不到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经完成了。 我要说的是,当我打开zclSampleLight_Attrs中的内容时,看不到我的群集。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾告诉你很多时间检查你的zclSampleLight_Attrs,但你不相信我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,如果这没有意义。 但我查看了下面的屏幕截图,但看不到电源群集。 我以前说过,我在zclSampleLight_Attrs中看不到"clusterID: 0x0021"。 你可以看到这是真的。 这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在zcl_samplelight_data.c中彻底检查zclSampleLight_Attrs[]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做到了。 您可以在附加的文件中看到此信息。

    e2e.ti.com/.../5684.zcl_5F00_samplelight_5F00_data.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了问题所在。 您将ZCL_CLONG_ID_GEN_POWER_CFG和ZCL_CLONG_ID_CLUSSES_WINDOW_FACLIDE的属性放入"#ifdef ZCL_DIAGNOSTIC"和"#endif // ZCL_DIAGNOSTIC"中。 您必须将其移出,因为ZCL_DIAGNOSTICAN在默认情况下未定义,或者您可以将ZCL_DIAGNOSTICAN添加到预定义符号中以再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢! 很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你从一开始就遵照我的指示,你就不会浪费太多时间。 不管怎样,现在它可以正常工作。