This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-RF4CE:此网络工作吗?请帮助

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/666906/cc2530-rf4ce-hwo-does-this-network-work-please-help

部件号:CC2530-RF4CE

你(们)好

当我在协调器和路由器中有此设备时

#define Nwk_MAX_DEVICE_LIST   10 //中的最大设备数

#define Nwk_MAX_routers.       6.

意味着最多可以将10台设备和6台路由器连接到协调器,并且每台路由器都具有此配置权限?

想象 我有这个网络

(ZE1)-->(ZR1)-->(ZR2)-->(ZC)

当ZR1尝试在ZC网络中注册时,ZC中会显示设备指示,ZR2中会显示设备指示  

请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZR不会注册到任何ZR或ZC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么会发生什么呢?
    任何设备上的Amy指示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 您能详细说明您想要了解的内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的协调员可以通过此配置在其内存中注册10台设备
    连接到协调器的每台路由器是否也可以连接10台设备? 这样,我就可以将100台设备连接到网络
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢