This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530-RF4CE:Nwk_MAX_DEVICE_LIST的意思是什么?

Guru**** 1490375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/666905/cc2530-rf4ce-what-does-nwk_max_device_list-excatly-mean

部件号:CC2530-RF4CE

你(们)好

Nwk_MAX_DEVICE_LIST = 10  的含义是什么?  

这是否意味着协调员只能连接多达10台设备,并且只在其内存中注册了10台设备?

请解释

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着此ZC或ZR最多只能有10个设备直接连接到它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么我是否可以在这种配置中拥有100台设备的网络?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您可以将Nwk_MAX_DEVICE_LIST设置为100,则没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我有此配置时,我的协调员可以连接到10台设备?
    如果该10台设备是路由器,其配置与协调器相同,那么他们是否可以将10台设备连接到这些设备?
    在所有设备上使用此配置时,我是否可以拥有100台设备的Mesh网络?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您对此回答正确。