This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:带3.0 的CC2538是否可以使用usbcdc或usbhid??

Guru**** 2530720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/666386/cc2538-cc2538-with-z3-0-can-use-usbcdc-or-usbhid

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

您好,TI

作为标题。

带有3.0 的CC2538可以一起使用usbcdc或usbhid功能??

让PC通过USB接收协调员数据并将cmd发送给协调员?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以在USB模式下使用Z-Stack 3.0 .........1 ZNP项目,这是开箱即用的配置。 只需使用SmartRF06构建和下载代码,然后从SmartRF06中移除CC2538EM,更改跳线P5的电源位置,并通过USB连接器将其连接至PC。 然后,您可以使用Z-Tool作为主机应用程序对其进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确定这一点。 我记得Z-Stack 3.0 中的CC2538 ZNP不支持USB-CDC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,YK

    所以,ZNP只使用了bhid

    需要USB驱动程序??

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不支持最新CC2538 Z-Stack ZNP中的USB。