This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:OTA问题

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/666348/cc2538-ota-problem

部件号:CC2538
在“线程:”, “Z-stack”中讨论的其它部件

我尝试使用OTA示例代码访问cc2538,并遵循了OTA升级指南中的每个步骤。 但是,打开OTA服务器应用程序后,设备列表中显示没有设备,我已检查了所有配置数次,仍然不幸运。

有一件事,当我下载应用程序时,它会发出一些验证警告。 调试该问题的下一步是什么。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪种Z-Stack版本? 顺便说一下,您是否使用CC2538DK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用3.0 1,是的,我正在使用SmartRF06
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用Ubiqua Protocol Analyzer检查空中发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否在使用IAR ARM 8.11 .1? 与较新的IAR版本的兼容性存在一些已知问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Jason,如果这方面有已知问题,我建议将其列入世贸组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,我正在使用IAR ARM 8.20。1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试从 www.iar.com/.../下载IAR EWARM 8.11 ,重新构建所有内容以再次测试。