This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:我们需要此部件的热阻

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/664674/cc2520-we-need-thermal-resistance-for-this-part

部件号:CC2520

您好,

我需要部件 CC2520RHDR的热阻,数据表中没有提供。

谨致问候

Vijaytt  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    您具体需要此功能的目的是什么? 请记住,CC2520是一款低功率器件,几乎不会产生自热。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fredrik,

    我们在固有安全设计中使用此零件,我们需要此参数来计算零部件的表面温度。 我知道它的功耗较低,但如果您能给我特定的数字(deg C/W),那就更好了。

    谨致问候
    维贾伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay,

    您可以使用这些值:
    Theta JA:30岁
    Theta JC:12岁
    Theta JP:2.
    全部采用C/W

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。。。