This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:UART如何在ZNP中工作?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/664157/cc2538-how-does-the-uart-work-in-the-znp

部件号:CC2538
主题: CC2530中讨论的其他部件

我正在讨论TI2538ZNP的代码,但我看不出它是如何工作的。

看起来事件是由HalUARTPollISR()生成的,HalUARTPoll()调用,Hal_ProcessPoll()调用。

HAL_ProcessPoll从两个位置调用:

1)在osal_run_system()中,在主循环之前一次(从osal_start_system()调用)

2)在osal_start_znp()的主循环中–OSAL_Znp.c (仅从TI2530ZNP ZMain.c调用)

在TI2538ZNP ZMain.c中,osal_start_system()从main()调用。  

我可以清楚地看到它对2530的工作原理;我对2538有没有遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否可以更具体地描述您要求在CC2538ZNP上了解的部件或组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    突出显示的部分是否是错误的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538和CC2530使用不同的MCU,这两个是不同MCU的两种不同实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ah - osal_start_system()包含forever循环。 我的坏。  在Use_ICALLS定义中剥离代码时,结构变得清晰:

    void osal_start_system( void )

    #if !定义( ZBIT )&&!定义( UBIT )
    for(;)//永久循环
    #endif

    OSAL_RUN_SYSTEM();
    }
    }