This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2351可以#39;无法与digi Xbee pro XPB24C交谈,如何从CC2531获取/设置参数?

Guru**** 2813675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/664135/cc2531emk-cc2351-can-t-talk-to-digi-xbee-pro-xpb24c-how-to-get-set-params-from-cc2531

部件号:CC2531EMK
主题中讨论的其他部件:CC2531,Z-stack

您好,

我尝试让CC2531和Digi XBP24C一起通话。

目前,它并不是真正成功的…

我打开了TI数据包嗅探器。 我唯一可以更改的参数是频道。 另一方面,xpb24c的XCTU允许设置数十个参数(panid,信道,扫描持续时间等...)

我怀疑CC2531必须具有相同的参数,但如何访问它们? 我已经读到了一些叫做ztool的东西(到目前为止

我理解)可以提供帮助,但我找不到。

感谢 你的帮助

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须下载并安装Z-Stack才能获得ZTool。