This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:J-Link有问题

Guru**** 2847180 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/663805/smartrf06ebk-problem-with-j-link

部件号:SMARTRF06EBK
主题:CC2538中讨论的其他部件

您好,

我从其中一位客户那里得到了一个问题。 问题如下所示。

CC2358具有一个ADC,可从SmartRFEB06上的光传感器获取输入。 这将通过driverlib的aslInit调用进行初始化,其工作方式如演示中所示。  但是,如果我希望通过JTAG ( J-link )调试图像,我可以加载图像,但不能启动它,或者设置断点,或者设置断点时不会发生任何情况。  事实上,我已经注意到映像不会执行,而是在循环中。   

 

如果我只是注释掉对alsInit()的调用,则包含所有断点的图像将按预期执行和中断。  调用alsInit 例程, 任何操作都不起作用。  

请注意,仅当加载到 J-Link进行断点调试时才会发生这种情况。 否则,映像运行正常。

 

我怀疑这可能是J-Link的问题,但是,无论出于什么原因,我无法使用Keil Ulink2,它无法与设备通信。   

这是一个问题,因为我们需要使用printf来显示当前AD电压水平。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在CC2538 ADC测试中运行的示例代码是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈宜凯您好:

    这是使用的示例代码。

    srf06eb_cc2538-firmware\bsp\examples\lightsensor\source

    Als_example.c

    此致,

    Sushrut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用IAR EWARM测试此示例,它工作正常。 我建议您使用IAR而不是Keil。