This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:降低功耗

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/663902/cc2630-reduce-power-consumption

部件号:CC2630

您好,  

我的客户的用例是打开CC2630,发送3个ZigBee帧@ +5dBm,然后关闭。 它运行良好,但我们注意到当前消耗量高于预期。 在传输过程中,输入端的峰值电流为19.6mA,如下图所示。  

根据数据表,MCU功耗为61uA/MHz -> 4.88mA + 6.1mA (对于+5dBm =>预期11mA)。  

19.6mA和11mA之间的差异可能是什么原因? 如何降低电流峰值以降低平均功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表,活动模式TX在+5 dBm:9.1 mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Yikai,我的坏是9.1mA +~4.9mA ->仍为14mA。 我们几乎有19.6mA,因此其他5.6mA也会怎样?

    Amjad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定您的测量结果有多准确。 但是,您可以参考 www.ti.com/.../swra478c.pdf ,它是BLE的功耗测量值,但与Zigbee类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,Yikai,但正如您从上面看到的,我没有问如何测量电流,而是对功耗的解释以及任何降低功耗的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    测试条件是否与CC26x0数据表中的测试条件完全相同? 即,数据表中的值是使用5xD封装(Vdd = 3.0V)完成的,如果它们使用不同的封装或不同的电压,则值将会有所不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为您提供了应用说明,以确保您正确测量事物。