This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538 FCC和Pre-compliance测试脚本

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/661367/cc2538-cc2538-fcc-and-pre-compliance-test-script

部件号:CC2538

大家好,

我在设计中使用了CC2538。我正在寻找 FCC和Pre-compliance认证测试脚本。  

是否有人能提供我的测试脚本?

我试图找出 答案,但没有得到。

谢谢。

Karan Chauhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karan

    我建议使用SmartRF Studio。

    谢谢,
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fredrik,

    感谢您的推荐。

    我使用的是相同的脚本,但我的问题是关于固件测试脚本,无论该脚本是用于FCC 15B预合规性测试的。

    您是否为合规前测试创建了任何脚本?

    如果你能帮我解决这个问题,那对我很好。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karan,

    我们没有这样的脚本。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TA:

    感谢您的回复。

    您是否有FCC和CE认证的设计指南文档以及预合规性测试列表?

    此致,
    Karan Chauhan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan,  

    这是一个较旧的文档,一般性地讨论了合规性测试。  

    下面是一个专门讨论CC2538的方案

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TA:

    谢谢。

    我会检查并告知您。

    此致,
    Karan Chauhan