This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:哪里可以下载z-stack智能能源以将其集成到我的cc2538中?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662362/cc2538-where-can-i-download-the-z-stack-smart-energy-to-integrate-it-in-my-cc2538

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好,

我一直在搜索z-stack智能能源,但我找不到任何东西。 我想知道是否有人能为我提供z-stack智能能源1.1 或1.2。  

我需要z-stack智能能源在我的cc2538中构建应用程序。

敬上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在还没有可供公众下载的z-stack智能能源1.1 或1.2。 您可以尝试在E2E论坛上ping JasonB,看看他是否能帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yikai,
    原谅我的无知,但我怎么能ping JasonB?
    我刚以用户身份搜索,但在"连接"选项卡中,我只能"通过电子邮件向用户发送副本"和"请求友谊"
    敬上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您向他发送了一个“朋友请求”,您可以在他接受您的朋友请求后对他进行PM。