This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:Zigbee数据包传输和接收的数据包错误率计算

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662234/cc2538dk-packet-error-rate-calculation-for-zigbee-packet-transmission-and-reception

部件号:CC2538DK
主题中讨论的其他部件:CC2538,Z-stack

您好,先生,

我是CC2538开发套件的初学者。 我想了解Zigbee数据包传输和接收的数据包错误率计算。

数据表提供了有关如何计算每次测试的公式。 但我没有正确理解。

那么,您能否举个例子来解释?

- Nagarajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每项测试仅供您测试硬件上的RF性能。 没什么特别的。 如果要运行Zigbee应用程序,我建议您重点研究Z-Stack。