Other Parts Discussed in Thread: TIMAC, CC2630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2630 主题中讨论的其他部件:TIMAC,
工具/软件:TI-RTOS
BLE团队,您好!
我的客户正在考虑使用TIRTOS 2.11 和TIMAC优化CC2630上的当前代码。 即使有现成的示例,他们也无法获得小于3 mA的休眠RTC。 使用TIRTOS 2.18 示例,他们可以使用示例降低到1 uA。 您建议他们在哪里努力:优化我们当前的2.11 代码库或移植到2.18 或更高版本? 更新的RTOS版本是否与TIMAC兼容,或者他们是否还需要升级到新堆栈?
谢谢!
巴端