This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520

Guru**** 2931450 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/662027/cc2520-cc2520

部件号:CC2520

您好,

我有两块板,每个板都包含MCU (STM32F302)和CC2520,我想在它们之间进行通信。

我在每个MCU上成功构建了固件以管理CC2520,并且我可以相互接收和传输。

但是,有时通信纯粹是因为其他2.4GHz设备(蓝牙耳机...),是否有任何选项让CC2520检测到一个清晰的通道(其配置的16个通道之一),我可以在没有任何其他触发的情况下工作?

我在CCA的数据表中读到过,有人可以向我解释吗? 或者更好的是,给我一个代码示例?

谢谢!

Lior  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lier,

    我建议您阅读数据表中的信息以及802.15 4规范。

    谢谢,
    Fredrik