This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:加载分割图像支持

Guru**** 2985320 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1091745/cc1352p-oad-split-image-support

部件号:CC1352P
主题:CC2652P中讨论的其它部件

大家好,  

当前,zct_OTA如果未组合,则声明图像无效(!=  OAD_IMG_TYPE_APPSTACKLIB)。

是否计划在此平台(OAD_IMG_TYPE_APP)上支持拆分应用程序/堆栈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toby已答复TI 在CC1352P中没有此类计划:加载拆分图像支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但那是3年前。  

    因此,再次进行检查。  

    因为如果TI不支持Split OAD,为什么这些宏仍存在于代码中。  

    此外,它如何能够针对大型部署进行扩展。  

    默认OAD(app+stack+lib)需要大量时间。

    只有TI不支持此功能,或者无人支持?

    另外, 如果TI继续忽略这一重要功能,实现这一目标的替代方法是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dhanraj,

    TI开发的Zigbee OTA解决方案仍然仅支持 OAD_IMG_TYPE_APPSTACKLIB的图像类型,并且不打算在不久的将来扩展此功能。  ZCL 7规范允许单独的堆栈更新或应用程序修补程序,因此开发人员有责任整合此功能。  这包括找出一种方法,将应用程序部分与项目内的堆栈分离,以生成有效的OAD映像,因为这不是由SimpleLink SDK管理的。  宏仍然存在,允许用户扩展OAD的功能,BIM项目和OAD图像头文件在其他TI堆栈(BLE,15.4 等)之间共享。

    此致,
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ryan!

    只是想了解-  

    1)在设置/测试期间,只有1个协调员(使用OTA服务器工具)和1个路由器时,ZR/ZT软件_OTA_CLIENT项目需要多长时间进行升级?   

    2) 在设置/测试期间 ,只有1个协调器/ZNP (带OTA服务器工具/网关)和10个以上的路由器(网络中有多个ZR 10节点,但OTA一次只更新1个)时,ZR_SW_OTA_CLIENT项目需要多长时间进行升级?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验,当其他路由器之间没有其他大量流量时,两种情况应该会有很大差异。 单台路由器的OTA过程应在5分钟内完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于单台路由器,需要15分钟以上的时间。   

    默认项目。  

    使用CC2652P时,协调器和路由器在3米范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在现实环境中,我想说这仍然是在预期范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这次有没有改进的方法?

    我们拥有大型网络设置,50多个节点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道有什么方法可以改进这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dhanraj,

    根据我的经验,OTA更新通常需要5到10分钟,具体取决于网络可靠性,OTA设置和下载映像大小。  请考虑将OTA_MAX_MTU增加一倍(请参阅 此相关E2E帖子)或查看您生成的图像尺寸的缩小情况。

    此致,
    Ryan