This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC26X2R1:用于ARM平台上的交叉构建Z-Stack Linux网关的软件许可。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1092737/launchxl-cc26x2r1-software-license-for-cross-build-z-stack-linux-gateway-on-arm-platform

部件号:LAUNCHTXL-CC26X2R1
主题中讨论的其他部件:Z-stack, CC2340R5

我正在从事一个计划利用现有ARM平台的项目,并希望使用现有CC2652R1 SoC组件支持Zigbee功能。

交叉构建的Z-Stack Linux网关是Zigbee_3_0_Linux_Gateway_1_0_1.ru。 我对CC2652R1 SoC使用simplelink_cc13x2_cc26x2_SDK 5_20_00_52 ZNP固件。

我有两个问题:  

1.将来在我们的产品中发布此Zigbee功能时,是否需要任何软件许可协议? 或任何限制?

2.此版本的Z-Stack Linux网关是否支持新SoC CC2340R5的ZNP FW?

此致,

彼得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. Zigbe_3_0_Linux_Gateway_1_0_1中有license.txt

    2.什么是CC2340R5? 这似乎是打字错误。 基本上,运行Zigbee 3.0 ZNP的任何TI SOC都可以与Zigbe_3_0_Linux_Gateway_1_0_1一起使用