Other Parts Discussed in Thread: CC2538, TIMAC
主题中讨论的其他部件: TIMAC
大家好,支持!
AM使用TIMAC,CC2538设置在启用信标的网络中,其中有一个PAN协调器和多个“路由器”。
路由器设置了协调员和设备功能。
问题1:
当路由器设备尝试向其父路由器发送数据时,数据在其自身的信标时间而不是父信标时间内发出。
由于数据在发送时不会被父路由器确认,因此数据将在下一个父信标时再次发送。
这会给路由器造成不必要的数据传输。
请参阅随附的嗅探器日志屏幕截图。
问题2:
当CC2538加热到大约70-80摄氏度时,设备不再发出任何信标。
但是,设备仍能与其父路由器同步,并在父路由器请求时发送数据。
这意味着除了发送自己的信标外,其他网络活动仍正常工作。
去除加热后,路由器将能够以之前相同的时间再次发出其信标,并从之前停止的位置继续发送序列号。
请提供建议。
谢谢。