我开始在CC2538上放置openThread堆栈
关于我-我已经阅读了Thread v.1.1 0规范,我以前是ZigBee开发者,也是一些ZigBee规范的贡献者。
计划:
我将使用定制Schneider板,它看起来非常类似于 CC2538评估模块套件,但它上有cJTag端口,上面有6个UART引脚。
最初,我编译了3.0 上的openThread Stack,并从Linux上的输出.elf文件创建了十六进制文件。
我打算将SMARTRF06EBK-SmartRF06评估板用作使用其10引脚紧凑型JTAG连接的编程器和调试器。
问题:
是否有其他人已经这样做了?
我最终希望将所有开发工作迁移到Windows。 是否有人在Windows上编译了openThread堆栈? 您可以在Windows上的何处将项目导入到任何IDE中?
是否有人使用调试器,并且能够设置断点并逐步执行代码?
是否有人会推荐线程流量跟踪和跟踪查看程序?
谢谢
乔纳森