This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带有cc2350 ZNP接口的RC-2400 HP

Guru**** 2550020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/581665/rc-2400-hp-with-cc2350-znp-interface

我想在一个协调器和一个路由器之间的简单API接口中使用rc2400hp(cc2350)开发2350开发简单的通信。我在ZB_DATA_Request "ack"属性中遇到的问题,我必须输入该属性来启用应用程序级别确认。在cc2350相关文档中,它说设置真正的阀以启用它。所以我 在ack attribute.now中输入“0x01”当我在路由器电源关闭的情况下发送ZB_DATA_Request时,我得到的状态是“0xe9”,这是Mac级别的“无确认”。

当我接通路由器电源并向路由器发送ZB_APP_REGISTER并启动请求时,我再次向路由器发送相同的数据请求,此时,我在发送数据确认中获得成功状态

如果路由器电源关闭,我应该为应用程序提供什么价值,以便在应用程序没有收到确认  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZB_DATA_Request的目标是什么? 是路由器吗? 如果是这样,则不会受到攻击是正常的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,目的数据请求是路由器。(此处目的设备只能重置,但不能再次启动)如果我从协调器发送到该目的设备,则在特定目的路由器设备中未接收到数据的情况下,我获得了成功的数据传输。
    我的问题得到了解决
    要获取" aps no ack - 0xb7 " 0x10必须在数据请求中的ack字段中输入。执行此操作时,我在发送数据确认中获得了0xb7。因此,我确保数据不会发送到特定的目标路由器设备。在此处,目标设备会重置,但 不受讽刺。

    我在读取AF_DATA_Request命令格式时得到了该信息

    对于AP ACK请求,请输入0x10

    AF_ACK_REQUEST–将此位设置为请求此数据包的APS确认