This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:标签之间的串行通信(不带调试器)

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583645/cc2650-serial-communication-between-tags-without-debugger

部件号:CC2650

很棒!  

我想在两个cc2250标签之间进行通信,一个运行BLE堆栈,另一个运行ZigBee堆栈。 是否可以在不连接RX/TX引脚的情况下执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否打算使用TOW CC2650STK之间的UART连接执行此操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我没有分组讨论板或任何东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 dev.ti.com/.../上的UART回显示例 ,并相应地将其输入CC2650STK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看过这些文档,说实话,它没有什么帮助。 我可以从软件到标签进行通信,但我无法确定是否可以让一个标签与另一个标签进行通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否将两个CC2650STK的UART TX/RX引脚相互连接,并尝试修改UART回波示例以使其通信?