This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:开始计算边缘捕获?

Guru**** 2548290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/584718/cc2538-start-counting-on-edge-capture

部件号:CC2538

是否可以使用CC2538上的GPTimer 0模块进行拆分/16位模式,使计时器B开始在正边缘捕获时计数?  我只是想触发计数从边缘开始,计数到加载到ILR中的特定数字,并进行中断触发,一次触发。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否正在使用CC2538基础固件? (可从此处获取):
    www.ti.com/.../cc2538-sw

    用户指南的第16节应详细说明GP计时器可用的API及其用法。