请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2530 主题中讨论的其他部件:Z-stack
我在使用ZNP时遇到此问题,我初始化芯片和网络(作为协调员),让另一台设备加入网络,然后与其通信。 但问题是,在这之后,如果我重新启动设备,我将无法再次通信。 我必须完成整个网络设置并获得一个新地址。
我已尝试呼叫此号码:
//将模块配置为在重置时不擦除网络。
setStartupOptions(0);
它调用:
zbWriteConfiguration (ZCD_NV_STARTUP_OPTION,ZCD_NV_STARTUP_OPTION _LEN,DATA)
但不管用。
我是否必须像重新启动之前那样进行任何调试才能使用网络?
有什么想法?