This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:是否有任何地方记录了NV元素的工作方式?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/584654/cc2530-is-there-any-place-where-its-documented-how-the-nv-elements-work

部件号:CC2530
主题中讨论的其他部件:Z-stack

是否有任何地方记录了NV元素的工作方式? 到目前为止,我发现的唯一问题是:
//常规
#define ZCD_NV_USERDESC 0x81
#define ZCD_NV_USERDESC_LEN 17.
#define ZCD_NV_CHANLIST 0x84
#define ZCD_NV_CHANLIST_LEN 4.
#define ZCD_NV_PANID 0x83
#define ZCD_NV_PANID_LEN 2.
#define ZCD_NV_STARTUP_OPTION 0x03
#define ZCD_NV_STARTUP_OPTION _LEN 1.
#define ZCD_NV_logical_type 0x87
#define ZCD_NV_logical_type_LEN 1.
#define ZCD_NV_ZDO_Direct_CB 0x8F
#define ZCD_NV_ZDO_Direct_CB_LEN 1.
#define ZCD_NV_polal_rate 0x24
#define ZCD_NV_poll RATE_LEN 2.
#define ZCD_NV_queued_poll_rate 0x25
#define ZCD_NV_queued_poll_rate _LEN 2.
#define ZCD_NV_Response_pol_rate 0x26
#define ZCD_NV_Response_poll_RATE_LEN 2.
//安全:
#define ZCD_NV_PRECFGKEY 0x62
#define ZCD_NV_PRECFGKEY_LEN 16.
#define ZCD_NV_PRECFGKEYS_ENABLE 0x63
#define ZCD_NV_PRECFGKEYS_ENable_LEN 1.
#define ZCD_NV_security_mode 0x64
#define ZCD_NV_security_mode_LEN 1.

对他们的工作方式没有太多的描述。

另外还详细描述了操作网络时应使用的MT命令系列?

机器翻译文档并未真正描述如何使用它们。 我的意思是,以何种顺序称呼他们等

谢谢!