This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何将CC2650STK设置为ZigBee模式?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, CC2650, Z-STACK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583211/cc2650stk-how-to-set-cc2650stk-into-zigbee-mode

部件号:CC2650STK
主题中讨论的其他部件: CC2650Z-stackCC2530

大家好,

我一直在处理一个有点傻的问题,但是不管我搜索多少,我都找不到任何描述如何将CC2650STK设置为ZigBee模式的信息。

以下是对问题的完整解释:

我有一个CC2650STK模块,我想通过ZigBee将传感器数据发送到我的ZigBee MCU。

现在,主板最初预安装了BLE固件,这意味着(根据我收集的信息)我首先需要在其上闪存ZigBee固件。 应该可以通过用于iOS的TI SensorTag应用程序完成,但是当我进入固件下载菜单并单击ZigBee固件时,下载从未真正开始,速度保持在0b/s,并且没有安装任何组件。 我在多部不同的手机(iOS和Android)上试用过,但在所有手机上都是一样的。

在另一篇论坛帖子中,我发现了一个信息图,其中指出要切换到ZigBee,我只需按下RHS按钮3秒钟,但显然这也不起作用。

人们似乎在张贴我可以用Z-Stack来实现我的结果,但随后有评论说CC2650不受支持。 坦率地说,我完全不知道怎么做,因为文件基本上是不存在的。

有人能建议我如何在该开发板上运行ZigBee吗? 当然,这不可能是那么难,但到目前为止,我所有的尝试都没有成功。 我也没有开发电缆连接到我的CC2650STK,这在购买产品时似乎不是我所需要的。 但是,如果我最终需要使用Z-Stack方法,请有人建议一个有关如何执行此操作的分步指南,因为我没有使用此框架的经验。

谢谢!

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您使用CC-DEVPACK-DEBUGGER连接到CC2650STK并使用Flash Programmer 2下载Zigbee FW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YiKai,
    感谢您的回复! 我从哪里获得ZigBee固件本身? 它是否附带闪存编程器2?
    此外,您是否知道iOS应用程序的OTA方法不起作用的原因?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    闪存编程器2中没有CC2650STK的Zigbee FW。 我为 您附加了CC2650STK的Zigbee FW。我认为这是一个错误,因此您无法使用iOS应用程序更新Zigbee FW

    e2e.ti.com/.../5700.SensorTag.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YiKai,

    非常感谢您的帮助和提供固件文件!!!

    但是,我以前从未使用过闪存编程器2。 是否有有关如何执行闪烁的逐步指南? 我有点担心自己去做,不想用砖砌设备。  

    主要是为什么要有两个单独的文件? 我是否需要按特定顺序闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.选择CC2650STK。

    2.加载两个十六进制图像(请记住选择多个)

    3.按“播放”按钮将固件下载到CC2650STK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很有效! 非常感谢您的帮助!
    如果您不介意我问,您是如何制作ZigBee固件的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我通过下载Z-Stack Home 1.2 .2a来构建它,并通过IAR EWARM在其中构建SensorTag示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载了Z-Stack Homa 1.2 .2a,但其中没有SensorTag (2650)示例。
    在您提供的十六进制文件中,闪存的SensorTag是否通过ZigBee发送加速计和陀螺仪数据? 这是我感兴趣的两个主要信号组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果正确安装了Z-Stack Home CC2650 1.2 .2a,您应该会发现相关示例已安装到C:\ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万中。 SensorTag示例位于C:\ti\simplelink\ZStack_HOME_1_02_02a_4.4539万\projects\ZStack\HomeAutomation\SensorTag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YiKai,

    找到了,谢谢。 查看代码,仅传输温度和亮度数据。 是否还可以通过ZigBee进行加速计和陀螺仪数据传输? 您没有任何示例.hex应用程序文件来执行此操作,是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZigBee没有定义加速计和陀螺仪数据传输,因此没有这样的例子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jonathan:

    您在哪里找到了Z-Stack Home 1.2 .2a?
    我只找到了Z-Stack 3.0 ,但它只有CC2530。
    我找不到具有CC2650示例代码的代码

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从 www.ti.com/.../z-stack-archive下载Z-Stack Home 1.2 .2a