This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:寄生辐射

Guru**** 2546920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/584195/cc2530-spurious-emission

部件号:CC2530

支持路径:/Product/开发和故障排除/

尊敬的TI:

我正在使用CC2530及其内置射频收发器设计。

我们遇到了4.88 GHz的寄生辐射问题。 工作频率是2.44 GHz,所以我倾向于相信TX振荡器是其中的一个因素。 即使不使用发射器(启用RF收发器,并且我们处于RX模式),问题也存在。

如能解答以下问题,我们将不胜感激。

1.启用射频收发器时TX振荡器是否始终打开?

2. TX振荡器是否设置为与载波频率完全相同的频率?

3.如果这是一个常见问题,您建议采用什么解决方案?

巴西,

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可能看到LO (PLL) 频率。 是的,它将始终运行,并且它是载波频率的两倍。

    您获得的级别是什么?

    您是否遵循了我们的参考设计?

    您是否将您的测试结果与我们的CC2530EM板进行了比较?

    我们建议遵循我们的参考设计以获得更好的性能。

    请参阅 数据表的RF接收部分-寄生发射规格(-57dBm)和RF发射部分-寄生发射规格(-42dBm)。 另请参阅RF 传输一节中有关正电平与谐波的注释。

    谢谢!

    下午