This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZigBee cc2538 SPI实施

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/584021/cc2538-zigbee-cc2538-spi-implementation

部件号:CC2538

您好,

在cc2538微控制器的ZStack通用网格(mastet和从属模式)中是否有任何SPI通信示例代码。 如果是,请提供链接。

提前感谢

锡宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专门的示例显示SPI主模式和从模式。 但是,您可以参考GenericApp示例中SPI主模式的LCD驱动程序。 对于SPI从属模式,可以参考CC2538 ZNP实施。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我访问hal_lcd.c时,我发现LCD正在调用标题文件lcd_dogm128_6.h中的函数,并且没有lcd_dogm128_6.c来查看该函数的扩展。 那么我如何知道在hal_lcd.c.中完成的SPI通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何,您可以在CC2538基础软件中找到SPI Mater示例,该软件可从 www.ti.com/.../cc2538-sw下载