This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2520:CC2520,MSP430F2618,CC-Debugger

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, MSP430F2618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583739/cc2520-cc2520-msp430f2618-cc-debugger

部件号:CC2520
主题中讨论的其他部件: MSP430F2618

你(们)好

我阅读了CC调试器用户指南中的“6.3 Connecting the CC debugger to a Transceiver”。

该文献描述了"不要干扰主板上的其它SPI主控。"

我的主板是MSP430F2618和CC2520。

如何连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果MSP430和CC2520之间具有SPI总线,则需要断开MSP430到CC2520的线路。 然后将CC调试器SPI线路连接到CC2520 SPI线路以控制CC2520。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    我不知道批量产品测试