This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:是否可以同时允许网络中的所有路由器加入?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583878/cc2538-is-it-possible-to-permit-joining-for-all-routers-in-the-network-at-the-same-time

部件号:CC2538

您好,

使用基于CC2538 ZNP的协调器与网络中的几台路由器进行IM。 我希望包括更多超出我的协调员范围,但在网络中其他路由器范围内的设备。 我知道我可以允许通过 Mgmt_permit_join_Req加入特定路由器,但由于我不知道哪台设备在附近,如果有一种方法允许所有现有路由器加入,那就更好了。 我可以这样做吗?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以广播许可联接以使所有ZRS启用许可联接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚发现有一个特殊的广播地址(0xFFFC),它向所有路由器和协调员广播。 这是否将作为带有Mgmt_permit_join_Req的DstAddr工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这应该有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这就是我在应用程序中所做的工作。