This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:消息发送失败,结果为0xCD (ZNwkNoRoute或afStatus_NO_route)

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583964/cc2538-message-sending-failing-with-result-0xcd-znwknoroute-or-afstatus_no_route

部件号:CC2538
主题中讨论的其他部件: Z-stack

我们有一款产品,用于证明多个加油站泵和一个加油站前台控制器之间的无线通信。

为此,我们将CC2538与Z-Stack 2.6 结合使用。2,前场控制器是ZC,所有泵都是ZR,我们的系统中没有ZE设备。

原因是由于加油站前院的布局,较远的泵可以使用更近的泵将消息传递给控制器。

对于多达4个或5个泵的站点(ZRS),这种方法运行良好,我们已经安装了数千个这样的站点。

但是,如果我们有十个或更多的泵( ZRS ),ZigBee网络就会变得非常不稳定。

AF_DataRequest的工作方式如下

Res = AF_DataRequest(& EZApp_DstAddr,
和EZApp_epDesc,
EZAPP_clusterid,
长度,
pMsg->Source,
&EZApp_TransID,
AF_DISCP_ROUTE,// AF_ACK_REQUEST,AF_TX_OPTIONS_NONE
5);

但是,传送确认( AF_DATA_CONFIRM_CMD )有时会返回0xCD的已发送状态( afDataConfirm->HDR.status ),即ZNwkNoRoute或afStatus_NO_route。

因为路由表并不总是在执行它们的工作。

MAX_RTG_entries被定义为40。

此问题主要发生在从ZC向ZRS发送消息时,但也会反向发生。

是否有方法可以强制对目标设备进行网络发现并重试发送消息?

是否有其他人遇到过类似的问题?

Z-Stack 3.0 是否可能有所帮助?

此致Kelvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kelvin,

    该堆栈版本相当旧,因此对堆栈进行了许多错误修复和改进,因此在大多数情况下,建议尽可能迁移到最新版本的堆栈。

    是否确定路由器始终处于RF近距离?

    如果您可以提供正在发生的事件的OTA捕获日志,以及捕获日志中发生问题的位置的详细信息,或者如果您看到一些奇怪的情况,这将使您能够获得更准确的帮助来解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如Luis建议的那样,您可以尝试使用Ubiqua Packet Analyzer来检查发生了什么。