This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EM-RD:2592:确认cc2538和amp之间的系统实施;CC2530用于开/关和电平控制照明。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, Z-STACK, CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583738/cc2538-cc2592em-rd-acknowledge-system-implementation-between-cc2538-cc2530-for-on-off-and-level-control-lighting

部件号:CC2538-CC2592EM-RD</s>2592
主题中讨论的其他部件:CC2592Z-stackCC2538CC2530

我正在使用基于CC2538+CC2592的2592的自定义板,运行经过修改的SampleSwitch应用程序(Z-Stack Home 1.2 .2a.4.4539万),协调员配置。  

终端设备是定制设计的CC2530板,在路由器EB配置中运行修改的SampleLight。  

我的应用程序要求我设置一些端到端确认系统,以确保“终端设备接收到的命令由它成功处理”。  

我有两种方法:

1.我使用内置Z-Stack报告机制.i.e:  

--cc2538 SampleSwitch代码,zcl_samplesw.c--
案例ZCL_CMD_REPORT:
//zclSampleSw_ProcessInReportCmd (pInMsg);
中断;
#endif

--CC2530 SampleLight代码,zcl_samplesw.c--

参考-//e2e.ti.com/.../29.1965万

rptcmd.numAttr = 1;
rptcmd.attList[0].attroid = ATTRID_on_off;
rptcmd.attList[0].datatype = ZCL_datatype_UINT8;
rptcmd.attList[0].attroData =(uint8*)&zclSampleLight_OnOff;
zcl_SendReportCmd (SAMPLELIGHT_ENPOINT,0x0000,ZCL_CLON_ID_GEN_ON_OFF,&rptcmd,ZCL_FRAME_CLIENT_SERVER_DIR,FALSE,0);

afAddrType_t DstAddr;

DstAddr.addrMode =(afAddrMode_t) Addr16Bit;
DstAddr.endpoint =您的DST设备端点;
DstAddr.addr.shortAddr =您的DST设备短地址;

zcl_SendReportCmd (SAMPLELIGHT_EndPoint,&DstAddr,...);

2.我从终端设备向协调员发送一条消息,让协调员知道在上次接收命令时执行了什么操作。  

我是Zigbee的新用户,我想知道应该选择哪种方法以及为什么选择这两种方法。

如果有人能告诉我这是什么以及为什么,那将是很好的! :-)

请帮助。