This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538-CC2592EMK:2592:以ASCII格式而不是bin格式保存的参考设计请求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538-CC2592EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583338/cc2538-cc2592emk-reference-design-request-to-be-saved-in-ascii-and-not-bin

部件号:CC2538-CC2592EMK</s>2592

大家好,

 

我们收到了客户的请求,希望了解您是否可以将CC2538-CC2592EMK参考2592参考设计保存为ASCII格式或旧版本,以便为Altium Designer导入。 这是以容器模式保存的,并防止它们导入该文件。

 

这是可以做到的吗?

 

谢谢!

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Billy:

    我已将您的请求转发给我们的硬件团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    Altium (使用导入向导)似乎 有一个选项可将Cadence .brd文件转换为Altium PCB文件(.PcbDoc)。 以下是链接,显示如何将Cadence转换为Altium。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在Altium页面引用过这个...
    //
     导入向导 同时处理Allegro PCB设计文件(*。brd)和Allegro ASCII提取文件(*。alg)。 如果安装了Allegro PCB Editor版本15.2 或16,则可以直接将Allegro PCB设计文件(*。brd)转换为Altium Designer PCB文件(*。PcbDoc)

    Allegro ASCII提取文件(*。alg)可通过在Allegro机器上运行批处理过程来创建。 请参见 Using ASCII Conversion to Import without Allegro
    //

    我只能在公司没有Allegro许可证的情况下转换ASCII文件。

    在你们生成参考设计后,我建议你们开始保存项目,以便在ASCII文件中共享。 这样,任何人都可以转换它们。

    谢谢!

    道格拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用Altium上的导入向导将.BRD文件转换为.PcbDoc文件更容易。 您不需要拥有Allegro的许可证即可进行此转换。

    好的,我使用Altium将.BRD文件转换为.PcbDoc文件。

    附件是Zip文件。

    请注意,由于我们使用了从Cadence到Altium的转换,我们不保证此转换的准确性。 请自行决定是否使用此文件。

    e2e.ti.com/.../Imported-CC2538_5F00_CC2592EM_5F00_shield.PrjPcb.zip</s>2592

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供此文件。 这对我很有帮助。

    正在回答您的问题...

    是的,在Altium上使用导入向导更容易(我多次这样做),但当文件以ASCII格式保存时。 能否告诉我您使用了什么程序? 您是否在安装Altium的同一台计算机上安装了Allegro? 我尝试了所有的Orcad和Allegro选项(以确保我没有做任何错误,也不会让你们厌烦),我总是得到相同的信息.....

    "未找到Cadence Allegro安装。 以二进制格式导入Cadence Allegro文件需要在此系统上使用Cadence Allegro。 确保路径环境变量正确无误并包含extracta. exe的位置。 如果Cadence Allegro不可用,请改用ASCII (*。ALG)文件格式。

    我相信这个问题将帮助其他用户缩短大量时间,而不是做一个你们做得好的工作。

    我的建议是将文件保存为ASCII格式,这样任何人都可以使用ON工具导入文件。

    再次感谢。