This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于布景集群

Guru**** 2546920 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/583410/about-scenes-cluster

主题中讨论的其他部件:Z-stack

您好~:

我想了解场景:发送zcl命令并控制许多设备,例如:发送命令,然后,阴影打开,灯光打开。

所以我找到了场景群集,但只有配置,章节中没有控制操作命令,这不 是我的想法。  

我是如何实现这一想法的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,User190.7975万

    您在哪里找到了这些信息?是在ZigBee规范中还是在任何TI文档中?

    关于场景群集的使用,以下是基本信息:

    此群集允许存储称为场景的特定设备配置。 当设备被告知存储场景时,它会保存其状态(灯亮起或熄灭)以及它所属的组。 这是通过添加布景命令完成的。

    每当控制器想要一组设备为一组物理设备设置特定设备配置时,控制器将使用指向该组设备的组ID的'recall scene'命令。

    有关此群集如何工作的详细信息,请访问Zigbee Cluster Library specification (当前修订版为6),以便Z-Stack API在ZCL_Scenes下用于这些检查zcl_general.h。

    希望这能有所帮助!